This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3478:SEPIC 仿真

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730139/tina-spice-lm3478-sepic-simulation

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我正在尝试仿真  产品文件夹中的 LM3478 TINA-TI 均值 SEPIC 参考设计。 模型的准确性如何?  

www.ti.com/.../snvmb83

下面是 TINA 文件中指定的10kHz 至10kHz 的仿真:相位不会变为0度-这是正确的吗?  

第二个仿真是将频率扩展到1MHz (超出 TINA 中指定的范围)、如下所示:相位将变得更高! 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PengYu:

    供参考、我们的一个团队对此进行了研究。

    Herman。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PengYu:

    很抱歉耽误你的时间。
    我将对此进行研究。 请在本周结束前进行更新。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PengYu、

    SPICE 工具(PSPICE 和 TINA-TI)直接绘制相位裕度、即180 +相位、应用手册仅显示相位。
    因此结果是正确的。
    关于第二个问题、我需要进一步研究、为什么在阶段中会看到2个步骤。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PengYu:

    由于我们继续通过内部电子邮件进行讨论、因此我将关闭此讨论。

    Herman