This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20489:为什么不#39;t TI 会使参考设计信息标准化?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00774, LM5010, TIDA-01168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/732731/pmp20489-why-doesn-t-ti-standardize-the-reference-design-info

器件型号:PMP20489
主题中讨论的其他器件:TIDA-00774LM5010TIDA-01168

为什么 TI 不对参考设计信息进行标准化? 例如、该特定项目没有写操作。 其他人! 例如、TIDA-00774和 TIDA-01168非常出色。 由于组装电路板具有高分辨率图像、TIDA-01168尤其适用。  在 TIDA-01168项目中找到 LM5010后、我正在项目中使用它!

我想在写操作中看到已组装电路板和空白 PCB 的高分辨率图像。

谢谢!

Tom Butler

Thomas Butler 技术

伊利诺伊州罗克福德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、您好、感谢您关注德州仪器、尤其是我们的 TI 参考设计。 在回答您的 E2E 问题和反馈时、我很高兴告诉您、我们最近实际上已在 TI.com 上对 TI 参考设计信息进行了标准化。 现在、我们的所有 TI 参考设计、包括我们的新型电源设计、都包含一页的简要说明、以便随测试报告一起提供。 第一页与我们已经拥有的所有其他 TI 设计具有相同的外观。 此外、较新的电源设计还包含分辨率更高的图像。

    我上面提到的改进将反映在我们未来的新电源设计(PMPXXXX 和 TIDA-XXXX)中。 自2017年1月以来、我们一直为工业和汽车系统设计(TIDX-XXXX 设计)提供标准化设计。 但是、遗憾的是、我们不会再去改装2017年之前生产的旧设计。 有些人会这样做、但这一决定将由拥有相应设计的企业来决定。

    我希望此解释能让您对我们的 TI 参考设计产品有所了解。 再次感谢您关注德州仪器 TI 参考设计。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以在网页( www.ti.com/.../PMP40285 )上找到一个简单的修复方法,当用户单击 PCB 的图像查看时,可以保存 PCB 的高分辨率图像而不是中等分辨率图像,修复 HTML 以保存更高分辨率的图像。 当前、右键单击允许保存在以 JPEG 格式打开并缩放时变得模糊的中等分辨率图像。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、感谢您的反馈和建议。 我将把这一点提交给我们的 Web 运营团队、以便我们可以在我们的平台中将其考虑在内。 此致、J. Fullilove