This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:关于激光二极管和脉冲调节

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730110/tida-01573-about-laser-diodes-and-adjustment-of-pulses

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: LMG1020

您好!

我的客户对 TIDA-01573有疑问。

该产品可以在大约100W 的频率下进行1nsec 的脉冲运行、
是否可以使用连接的激光二极管(SPL PL 90 _ EN)将输出功率设置为大约150mW?
输出脉冲大约会提供40nsec。
在这种情况下、我的客户应该调整哪种类型的器件?
你可以告诉我们吗?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../SPL-PL90_5F00_EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayumi、

    感谢您关注此 TIDA。 使用 LMG1020为应用提供帮助、并将帮助回答问题。

    您可以通过将 R5-R8加入一个可防止过大电流流动的限流电阻来限制二极管看到的电流。

    150mW 很小、这是平均功率要求吗? 您需要什么峰值功率? 您的目标脉冲宽度是否为40ns?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffrey

    感谢你的答复。

    抱歉、我的客户更改了问题的值。

    功率:150mW→1mW

    目标的脉冲宽度为40 nsec。 (脉冲40 nsec 时输出为1mW)

    >>您需要什么峰值功率?

    他说他不知道最大功率。

    他们希望在桌面上测试是否可以通过对激光接收器进行辐照来接收来自 TIDA-01573的激光输出。

    由于桌子上的距离约为1m、他们认为输出在150mW 时太大。

    是否可以使用 TIDA-01573?

    如果你给我建议、我会很高兴。

    谢谢你。

    Mayumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

     您的激光电压是多少?

    这是什么应用?

    1M 对该 EVM 没有问题。 需要一个小电流。 激光需要以多高的频率发出脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。

    我客户的回答如下。

    【问题答案】


    ·应用是什么?
    →我的客户将使用它作为接收器的测试机。 (在公司中使用)

    ·激光脉冲需要多高的频率?
    →40nsec / 80msec =开/关


    除了先前连接的 SPL_PL 90 _ EN 之外、VSLY 3943也可供选择。 (随附数据表)
    我认为1mW 是可能的、因为标准输出功率很低、
    如果您可以判断是否可以与 TIDA-01573进行组合、则会保存该文件。

    e2e.ti.com/.../vsly3943.pdf

    此致、

    Mayumi、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayumi、

    感谢您的更新!

    例如、使用此 TIDA/EVM 的1-2类激光器即可实现1mW 的平均功耗、这一点不会有任何问题。

    在高总线电压下、在40ns 脉冲期间可以实现几十安培的电流。

    总线电压是多少?

    正在使用什么 GaN FET 来切换激光脉冲?

    测试机器将执行什么操作? 什么是接收器终端设备?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffrey - San

    非常感谢您的回复和确认。

    我的客户的产品符合1级标准、这是令人满意的。

    我想告诉您、
    您是否确认了 SPL_PL 90 _ EN 或 VSLY 3943?

    我已确认以下关于我的客户的信息。
    ·正在使用什么 GaN FET 来切换激光脉冲?
    →这是 TIDA - 01573中列出的 GaN FET (EPC 2019)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    感谢您的更新、
    PL_90或 VSLY_3943应适合您在 EVM 上使用。
    PL_90由于具有3个堆叠发射器、因此可能允许您获得更亮的激光光。
    40ns 脉冲将为您提供较大的峰值功率、因此在为激光器通电之前需要考虑眼睛安全问题。
    您是否有任何与 GaN 驱动器相关的问题?
    您最关心的是电源环路电感吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeffrey - San

    非常感谢您的建议。
    我的客户希望在购买 TIDA 之前确认这两个二极管是否满足所需规格。
    评估后可能会出现其他问题、但目前没有从客户那里听到其他问题。

    谢谢你。
    Mayumi