This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00757:电机电流问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00757

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728782/tida-00757-motor-current-question

器件型号:TIDA-00757

尊敬的 TI 团队:

 

我们研究了用于电池寿命评估的参考设计:TIDA-00757 (使用四节 AA 电池可实现5年以上使用寿命的智能锁参考设计(修订版 C))、并有一些问题。

 

第10页。

平均输出电机电流(Iout1、Iout2)是多少?

您能否随参考设计提供电机数据表?

在我们选择的电机中、只有两个与电流相关的参数。

  • 额定负载电流:1100mA
  • 无负载电流:65mA

我们如何将两个参数运用到方程式中?

第13页。

3.3电机驱动器平均功耗

平均输出电机电流是多少(Irms1、Irms2)?

如何从数据表中找到参数?

e2e.ti.com/.../Motor-R14_2D00_A530_2D00_01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您与我们取得联系。 让我来看看这些问题、然后返回给您一个答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅设计指南中的"第8.4节电机电流"、其中显示了在空载和负载条件下测得的电机电流波形。 www.ti.com/.../tidubv3c.pdf

    使用的电机类似于 M22E-13G。 您可以根据应用中的扭矩要求查看电机数据表中的电流与磁感图。 www.mitsumi.co.jp/.../motorav_m22e_13g_e.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、
    Sharad