This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:FRS 问题

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB422, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729360/tps65987d-frs-question

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TUSB422BQ25703A

您好!

我正在设计一个使用 TPS65987D IC 通过 USB PD 供电的新系统。

我想知道是否有任何方法可以在电力输送中命令停止以关闭系统。 也可以在接收器件中实现。

阅读 USB PD 2.0规范后、我意识到、仅为了停止电源而进行的角色交换可能是一种解决方案(尽管接收设备无法为 TPS65987D 系统供电) 但在我看来、这似乎有点怪事、猜测 USB PD 不允许这样做(或者至少不是这样设计的)。

有关如何在电力输送中命令停止的任何帮助或想法都将进行焊接。

此致、

Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    是否只想在一段时间后禁用 Type-C 端口? 您可以通过 I2C 更改寄存器设置来执行此操作。 无论您希望如何停止 PD、都可能需要某种 I2C 主设备来调整寄存器设置。
    您能否通过停止电力输送来阐明您的意思?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速响应。

    是的、我会尝试更好地解释自己。

    我们希望设计一个通过 USB PD2.0供电的系统。 为此、我们需要使用 TPS65987D 作为电源、实现一种移动电源。 (我尚未选择接收端 USB C 控制器、但可能是 TUSB422、请告诉我所选的 PN 是否不是最佳解决方案)。

    作为电池供电设备、灌电流系统必须能够在用户命令下关闭。 我猜怎么能做到这一点。 我可以在设计中引入一个可通过 I2C 控制 TPS65987D 的 uC、如果是这样做的话。 但我不能确定是否有办法使用交替模式或其他方式将此关闭请求从接收设备广播到源设备。

    此致、

    提前感谢、

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    在您的设计中实现这一目的的最佳方法是使用 uC 通过 I2C 控制 TPS65987D。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。

    以及接收设备如何通过 TPS65987D 与 UC 进行通信?

    我以前曾使用过 USB、但没有使用过 PD。

    谢谢、

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    如果要从接收设备禁用、则需要向接收设备发送 I2C 命令。 但是、如果禁用源设备、接收设备也将无法具有 PD、因为两端都需要支持 PD 才能进行连接。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我查看了 TIDA-01627设计参考、并找到了可能的解决方案。

    可以使用受电系统的 GPIO 控制器(启用3.3V 转换器)完成移动电源的上电、并且可以使用 I2C 控制从受电系统发送关断命令。

    问题在于、供电系统必须在关闭电源之前清除电子墨水显示、因此在清除显示后、供电设备应发送命令。

    我想将我的设计基于该 TIDA-01627参考设计。 我对此有一些疑问、只要器件被请求为源或通电、TIDA-01627中的 SRC_EVT 信号就会保持高电平、如果我在 TPS65987D 端口配置寄存器中将 TypeCStateMachine 从源更改为接收、则会进行解标。 我是对的吗?

    是否有任何与 TIDA-01627中相同的 TPS65987D 配置示例模板?

    您认为这是一个好解决方案吗?

    此致、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    没错、SRC_EVT 的运行方式与您描述的一样。 我认为 TIDA-01627非常适合您的设计。 我们目前没有适用于 TIDA-01627的配置、但计划在应用定制工具中尽快发布。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、最后一个问题。 寄存器将在下次通电时存储接收器条件? 还是采用默认的 FW 配置?

    您知道何时发布配置吗?


    此致、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    每次为设计通电时、它都会从 SPI-Flash 重新加载默认配置。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    查看《TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册》。 在114页中、有'DISC '模式任务。

    这可能是实现它的另一种方法? 如果是、为了从"系统要供电" PD 控制器控制 DE DISC、可能会很有趣。 这是否也会导致 SRC_EVT 被降级?

    为了让 TPS65987D 控制 BQ25703A、它是否需要一些其他配置?

    感谢您的支持、


    此致、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    如果发送 DISC 命令、SRC_EVT 的 GPIO 将取消置位、并关闭 PD 控制器。 TPS65987D 是 TIDA-01627中 BQ25703A 的 I2C 主设备、因此需要将所有 I2C 写入配置到 TPS65987D 中。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将在应用程序自定义工具中加载脚本? 是否有任何培训视频或手册至少解释脚本语法? 或任何指导示例?

    此致、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    我们的 GUI 工具可创建完整的闪存二进制映像、您可以将其闪存到 SPI-Flash 芯片上、以便 TPS65987D 可以在引导时读取配置。 TPS65987D 产品页面下的应用程序自定义工具提供了用户指南。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    很抱歉我的回答延迟。

    我们将使用 TIDA-01627作为参考设计、开始设计定制移动电源。

    但我看不到配置 TPS6587D 以控制 BQ25703A 的步骤。 您是否能够在几周内共享配置文件?

    我已经为应用程序自定义工具阅读了 UG、但看不到清除 BQ25703A 配置。 您能通过这种方式为我们提供一些帮助吗?

    谢谢、

    此致、

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    我将在内部讨论、看看我是否可以跟踪该文件。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。

    我们将等待您的反馈。

    此致、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juanjo、

    请查找随附的项目文件:e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01627.pjt

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我无法在项目中找到您配置电池充电器和直流/直流的位置。 是因为我没有连接任何 TPS65987D 吗?

    那么、该固件将控制 BQ25703A、以便为 Vbus 电压充电、以此类推主机系统的 PD 编译?

    此致、

    非常感谢、

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    请按照以下应用手册中的步骤操作: www.ti.com/.../slvae18.pdf
    它将向您展示 I2C 主设备在何处针对 BQ25703A 进行编程。

    谢谢、
    Eric