This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:WEBENCH:隔离变压器连接

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731911/webench-tools-webench-isolated-transformer-connection

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 WEBENCH 设计隔离式电源、因为开关 IC 的输出端有一个变压器。

工作台原理图中的变压器连接如下所示、

但是、当我查看变压器的数据表时、我得到的结果是、

现在、我遇到了问题... 如何连接变压器。 在 BOM 中、在原理图中、给定变压器有12个引脚缓冲器、它只有4个(2个输入引脚和2个输出引脚)。

请解释连接?

变压器详细信息、

Wurth Elektronik

器件型号 :749196521

LP= 48.0 μH
RP= 142.2m Ω
leake_L= 480.0nH
Ns1toNp= 2.0
RS1 = 284.4m Ω

下面给出了完整的原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    变压器的连接引脚用于配置变压器的初级电感。 例如、如果连接了12和2、则总电感为 Lprim*2^2。 由于749196521的 Lprim = 12uH、因此计算得出的总电感为12*4=48uH。请根据您的应用使用变压器的相应引脚。 变压器的其余引脚可悬空。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说、对于初级侧连接、短接12引脚和2引脚?

    根据 webench 提供的变压器设计详细信息如下:

    LP= 48.0 μH
    RP= 142.2m Ω
    leake_L= 480.0nH
    Ns1toNp= 2.0
    RS1 = 284.4m Ω

    请您详细说明设计。

    此外、它还以"Ns1toNp= 2.0"的形式给出

    如果您能解释输入和输出连接的设计和变压器、我将非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我们知道、对于电感绕组、L 与 N 平方成正比。 因此、当您在 N 导通上串联连接2个绕组时、有效电感将与2N 整平方成正比、即4*N*N 因此 L 结果为~48uH

    匝数比计算:

    如您所见、FB 节点位于 Vref。 因此 Vo1将位于 Vref*(Rfbt+Rfbb)/rfbb

    现在您知道 Vo1和 Voout。 理想情况下、匝数比将为 Vout/Vo1。 在实际的公式中、我们也考虑了二极管压降。

    希望这一点很清楚。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    感谢您的详细解释、

    需要更多帮助、

    根据您的回答、我了解到在初级侧、我需要以串行方式连接两个绕组(以实现初级 L = 48uH 的近似值)。

    此外、本设计中还指出"NS1至 NP 为2.0"、因此请说明我如何连接次级侧绕组。

    我是否需要串联所有其他绕组(4个)以实现 Ns 到 Np 的比值为2?

    如果您解释完整连接、我将非常感谢、因为我对变压器连接有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    请注意、为了实现匝数比"NS1与 NP AS 2.0"、您需要串联四个次级绕组。

    在这种情况 下、您需要连接9至5、8至6、7至3、输出在4至10之间测量。

    如有任何疑问、请告知我们。 此外、请分享未来查询的输入/输出条件。

    谢谢、此致、

    阿图尔