This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CU2842:UC2842 SPICE 模型

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UC2842, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730379/tina-spice-uc2842-uc2842-spice-model

器件型号:UC2842
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28C42

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我找不到我想在 TINA 中仿真的电流模式开关电源中使用的反激式变压器类型。 所有变压器都使用相同的相位点、我可以编辑变压器来提供相位差响应(反相位点)。 因此、我尝试将 TI 开关器件(uC2842)的 pspice 模型导入到 LTspice 中。 但是、我发现该模型已加密。 您能否向我提供模型的未加密版本? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    未加密模型发布在器件网站上的此处:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供该文件、但它尚未解决我的问题。 我使用了您为 UC2842发送的未加密模型、但在我运行仿真时、我仍然会收到子电路为空的相同消息!
    (扩展空子电路:ucc28c42)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我能够运行仿真、未加密文件没有问题。 遗憾的是、由于使用 LTSPICE 与 TI 模型之间存在法律界限、我们无法在 LTSPICE 特定问题上为您提供帮助。

    我唯一可以说的是、对于任何类型的仿真器、当它说找不到子电路时、只需确保您的符号在未加密文件中调用正确的名称或正确的文件即可。 例如、要检查是否正确调用了正确的符号和子电路、您可以使用我们的未加密文件并尝试在该未加密文件中添加虚拟.SUBCKT。

    例如、您可以添加
    SUBCKT RC A B
    R1 A B 1k
    C1 B 0 1p
    .end

    然后尝试临时更改对 RC 子电路的符号调用、让我们看看您是否可以运行仿真等

    或者、您也可以尝试通过在 TINA-TI 内创建符号来检查您对未加密文件的信心、并首先在 TINA-TI 内运行虚拟仿真。 一旦您确信未加密的文件是好的、您就可以尝试其他仿真器。

    再次很抱歉、我无法帮助您解决 LTSPICE 特定问题。

    Herman