This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN65DP141:IBIS 模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728556/tina-spice-sn65dp141-ibis-model

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有适用于 SN64DP141器件的 SPICE 模型或可使用相同模型的替代器件。

或者、如果可能的话、可以创建一个呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您在寻找什么?

    该器件确实具有 TINA-TI 模型。

    您是否在为12G 输出寻找 AMI 模型?

    此致、

    David Larkin

    设计支持服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、您好、感谢您的帮助。 我会让客户回复您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    由于我们在一段时间内没有听到您或客户的声音、我们将假定您已经解决了这一问题、或者可能不再需要这一问题。 我现在要关闭此帖子。 但是、如果您仍然需要此帖子、或者客户最终将回复 David 的查询、请随时回复此帖子和/或直接向 David 发送电子邮件、因为您是 TI 内部人员。

    Herman