This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:CAN#39;t install on Win10

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/732579/tina-spice-tina-ti-can-t-install-on-win10

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我无法在我的 Windows 10 PC 上安装 TINA-TI。

我看到2个问题:

 -提取.zip 文件时出现 CRC 故障

 - 尝试安装时出现“Application corrupted"(应用程序损坏)

我现在已经下载了.zip 两次。 我两次都看到同样的问题。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brendan、

    我在阅读有关 CRC 故障的一些参考资料时、似乎都指向您的计算机或计算机的使用情况。 不确定我是否能提供很多帮助、但:
    1.是否使用 Winzip 或 Windows 鼠标右键单击->解压全部?

    如果您使用的不是 Windows 鼠标右键单击->“Extract All (全部解压)”,您是否可以尝试使用此选项并查看所发生的情况。
    将您的 zip 文件下载到“桌面”中,然后将其全部解压缩。

    2.我将其用谷歌搜索、下面是这些错误的一些其他原因:
    www.yodot.com/.../due-to-crc-error.html

    Herman