请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00890 您好、支持团队、
我的客户还要求我们查看 TIDA-00890的原理图、因为他们希望在 USB Type-A 和 Type-C 之间进行连接
请提供 TIDA-00890原理图的 PDF 文件。
Cadence Viewer 软件安装很复杂、在某些用户情况下存在 PC 安全违规问题。
此致、
Kaizawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队、
我的客户还要求我们查看 TIDA-00890的原理图、因为他们希望在 USB Type-A 和 Type-C 之间进行连接
请提供 TIDA-00890原理图的 PDF 文件。
Cadence Viewer 软件安装很复杂、在某些用户情况下存在 PC 安全违规问题。
此致、
Kaizawa
开泽-圣
请参阅随附的原理图。
谢谢
David