This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65310A-Q1:引脚的功能。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/732241/webench-tools-tps65310a-q1-the-function-of-the-pin

器件型号:TPS65310A-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想知道 PIN_PH1和 PH2的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    引脚 PH1和 PH2是两个降压转换器的开关节点。 该引脚用于将高侧 FET 的一个端子连接到电感器的另一个端子。 在导通期间、Vin 通过高侧 FET 连接到电感器。 在关断 期间、 低侧 FET 连接到电感器。

    谢谢 、此致、

    普拉文 B