This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA627-DIE:OPA627

Guru**** 2549740 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728766/tina-spice-opa627-die-opa627

器件型号:OPA627-DIE
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已经仿真了所附 的噪声分析图。 尽管在输入端连接了20 Gohms 电阻、但它不会在总输出噪声 53.44n @20kHz 中产生热噪声。 在没有 20 Gohms 电阻的情况下运行时、可获得53.44n @20kHz 的输出噪声。 是测试设置问题还是软件限制?

期待您的回复。  

很好的酒店

e2e.ti.com/.../1411.6470.Inverting-mode.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jubayer、

    我无法使用 TINA 打开您的文件。
    您是否会再次尝试将其上传到此主题?
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2475.Inverting-mode.TSC

    您好!

    我已经仿真了所附 的噪声分析图。 尽管在输入端连接了20 Gohms 电阻、但它不会在总输出噪声 53.44n @20kHz 中产生热噪声。 在没有 20 Gohms 电阻的情况下运行时、可获得53.44n @20kHz 的输出噪声。 是测试设置问题还是软件限制?

    期待您的回复。  

    请访问 regardse2e.ti.com/.../Doc2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jubayer、

    我根据您提供的 Word 文档构建了一个电路。
    输入端的10G 电阻器不会产生噪声、因为与其并联的信号源会将电阻器噪声传导至交流接地。
    这会使反馈电阻器和运算放大器模型成为噪声的影响因素。 为了查看模型和仿真器是否正常、我们将执行一些近似噪声计算并将结果与仿真进行比较。

    第一步是仅查看 与(无噪声)电容器和1G 反馈电阻器相互作用的运算放大器噪声。
    通过将1G 反馈 R 的绝对温度设置为-273.15C、使其成为无噪声的。 这将生成下面第一个图中显示的输出噪声图。
    第一幅图显示了1.6uV/RT (Hz)的最大输出噪声振幅。
    事实上、主要的输出噪声影响因素是与外部 C 和 R 的大阻抗相互作用的输入电流噪声
    使用数据表中的噪声参数、近似计算预测输出噪声约为2uV/RT (Hz)。
    该计算忽略了运算放大器的输入 C 和 R。 如果包含它们、则会降低最大噪声、使其更接近1.6uV/RT (Hz)的仿真结果。
    因此、对理想情况(无噪声反馈电阻器)进行的近似分析得出的结果与仿真有些一致。

    接下来、通过将1G 反馈电阻器的绝对温度设置为27C、使其产生噪声。 它应导致输出噪声4uV/RT (Hz)。
    将 输出端的近似电流噪声(2uV)与4uV 反馈电阻器噪声相结合、可预测总输出噪声约为4.4uV/RT (Hz)。
    下面的第二幅图显示了4.37uV/RT (Hz)的仿真最大输出噪声、这非常接近我们的近似计算结果。
    因此、模型和仿真器似乎提供的结果接近于一些近似计算。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../OutNoiseNoiselessRF.emf

    e2e.ti.com/.../OutNoiseNoisyRF.emf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John 先生:

    感谢您的回答。 我感谢你在这方面的合作。

    我已附上该 电路的另一个文件、其中图1无法在噪声分析中进行仿真、而图2可以。

    可以帮助我解决这个问题吗?

    提前感谢。

    此致

    Jubayere2e.ti.com/.../Doc3.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jubayer、

    我很高兴能提供帮助。   您在电路中遇到了什么问题?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jubayer、

    已上传与您的问题相关的两个文档。
    一个是此线程中的 Doc3.docx、另一个是另一个线程中的5280.4666.Doc3.docx。
    它们看起来像同一个电路、或者我是否缺少了什么?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John 先生:

    是的、它们在不同文件中是相同的电路!

    您可以回复任何主题帖。

    此致

    Jubayer