This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 XDS100V3上对 FPGA 进行编程

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731990/how-to-programming-the-fpga-on-xds100v3

当我使用 xds100v3_progfpga.exe -aPROGRAM xxx.STP 命令对 a3pn125进行编程时、会出现以下错误:

C:\Utilities>xds100v3_progfpga.exe -aPROGRAM DTSA_a3p125.STP
STOPL 播放器版本2.2卡纸
版权所有(C) 1997-2000 Altera Corporation
适用于由 Spectrum Digital Inc.进行 FPGA 编程的 XDS100v3
无法验证 IDCODE
退出代码= 6... 无法识别的设备
经过的时间= 00:00:00