This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA627-DIE:OPA627

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731800/tina-spice-opa627-die-opa627

器件型号:OPA627-DIE
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 John 先生:

我已附上 一个电路的文档文件、其中图1无法在 TINA 中进行噪声分析仿真、而图2可以。

可以帮助我解决这个问题吗?

提前感谢。

此致

e2e.ti.com/.../4666.Doc3.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jubayer、您好!

    关于此帖子、这似乎是一个重复的帖子:
    e2e.ti.com/.../728766

    在该帖子中、John 已经在您的上一帖子中回复了您、因此他正在等待您的回复。 因此、请帮助他进一步了解您的问题、或尝试从不同的角度重新表述您的问题、以便他能够提供进一步的帮助。

    由于这是冗余开机自检、我将关闭此开机自检。
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herman 先生:

    我已经就这一职位对 John 先生作出了答复:

    此帖子针对不同的电路拓扑、我在其中上传了不同的文档文件、其中包含两个电路和仿真输出屏幕截图。 在文档文件中、图1的电路无法在噪声分析中进行仿真、而图2可以。

    我再次附上了这些电路供你参考。  

    此致

    Jubayere2e.ti.com/.../5280.4666.Doc3.docx