This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:TIDA-00120

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729070/tida-00120-tida---00120

器件型号:TIDA-00120

我想使用此电路进行开发、但需要添加以下内容:

笔记本电脑充电端口:18V 3.5A (1)

电话充电器端口:5V 2安(1)

电话充电器端口:5V 1安(1)

照明端口:5V 1A (1)

仍保持输入电压12-44VDC。

我也很乐意提供小组建议 。 产品 AM 设计是太阳能伞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    TIDA-00120旨在通过太阳能电池板为铅酸电池充电、然后在系统的负载输出上提供恒定的电池电压。

    此负载可连接到您希望添加到设计中的任何其他电力电子设备。  

    我们有许多专注于 USB 充电的设计、可轻松适应输出(这只是我发现的一个小选择):

    http://www.ti.com/tool/PMP40269

    http://www.ti.com/tool/PMP40286

    http://www.ti.com/tool/PMP11668

    http://www.ti.com/tool/PMP10282

    http://www.ti.com/tool/PMP9773

    关于闪电和笔记本电脑充电端口、我无法谈论能够为您提供帮助的特定设计、因为我对这些应用并不熟悉。 但是、 在 tiDesigns 页面上、如果您将选项卡更改为"按参数搜索电源设计"、您应该能够找到一些有用的东西。

    面板选择也取决于您的决定。 您的外形可能会推动很多决策、但由于 TIDA-00120具有如此宽的输入范围、因此在开放市场上有很多选择。


    此致、

    Bart Basile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BART、非常感谢。 请允许我让某人使用 TI 组件来设计我的需求并支付象征性费用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、
    TI 没有任何特定的外部3D 派对设计公司、我们推荐您来此设计。 如果您自己找到一个、并重新设计此设计(或我们提供的任何其他设计)、我们将非常乐意在此为他们提供支持。