This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6712:PMP6712有源降压缓冲器运行

Guru**** 2908340 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729942/pmp6712-pmp6712-active-buck-snubber-operation

器件型号:PMP6712

大家好、

请大家简要介绍一下 pmp6712电路原理图中使用的有源降压缓冲器的工作原理。

非常感谢您的观看和考虑。

此致、

莫尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mert、

    感谢您考虑我们的设计、我已联系相应的团队来帮助解决您的问题。
    他们会尽快与您联系。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mert、

    降压有源缓冲器等待缓冲电压达到75V、然后打开开关 Q27、电感器开始充电并降低缓冲器上的电压。 能量会回收到输出端。 此周期发生在与主电源开关频率相同的频率下。

    谢谢、
    Robert