This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01064:适用于高输入电压应用的 TIDA-01064固态继电器

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729826/tida-01064-tida-01064-solid-state-relay-for-high-vin-application

器件型号:TIDA-01064

您好!

此设计是否支持250V 交流输入?

如果没有、如何实现这一点?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RED、已联系达拉斯工业楼宇自动化团队的设计负责人、您应在接下来的1-2个工作日内收到回复。

    此致、John Fullilove - TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用高电压 MOSFET 更改 Q3和 Q4即可。如果还需要更高的外部电源、则需要更改 D!、D2、C1、R2、Q1和 R1