This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00484:源代码下载链接

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730880/ccs-tida-00484-source-code-download-link

器件型号:TIDA-00484

工具/软件:Code Composer Studio

蛤蜊已经提供了一个答案(https://e2e.ti.com/support/applications/ti_designs/f/1009/t/713565)、但遗憾的是、该答案不能解决 MAC OS 用户的问题。 我是否可以通过任何方式访问源代码、以便在 MAC 上运行的 CCS 上使用它?

非常感谢、

格里普斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gripstone、

    遗憾的是、我们只有 Windows 安装程序。  您可以尝试使用葡萄酒、其他 Windows 机器或 Windows 虚拟机安装软件包。

    Christina