This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2491:LTSpice 模型

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731542/tina-spice-tps2491-ltspice-model

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否可以在 LTSPICE 中 modeI 此部件? 我看到您有用于 PSPICE 和 TINA-TI 的加密模型、但我在 LTSPICE 中无法成功运行它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarod、

    欢迎使用 E2E!

    我们无法提供 LTSpice 的模型。 如果您愿意、我们可以共享未加密模型、您可以将其导入到您选择的任何工具中。 请在此处提交未加密模型的请求(使用电子邮件选项)。

      

    我认为、将这些模型导入您的工具可能会更耗时。 TI 还提供免费的仿真器(TINA-TI)、并且该仿真已经在该工具中进行了设置。 您可能还想尝试一下。 它可能会让您更快地启动并运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过电子邮件请求了未加密模型。

    我知道您为 TINA 提供模型、但我(和我公司的许多其他人)使用 LTSPICE 进行各种仿真、并且无法迁移所有内容。 因此、最好能够将未加密模型导入 LTSPICE。 我以前使用过其他 TI 器件、但这些器件是 TI 提供加密和未加密模型的器件。