This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS26600-02EVM:使用 Tina 进行 EMC 突发浪涌仿真(尤其是 OVP)

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731638/tina-spice-tps26600-02evm-emc-burst-surge-simulation-with-tina-specially-ovp

器件型号:TPS26600-02EVM
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我应该在应用中使用 TPS26600进行设计、

现在的问题是,我可以降低 快速过压尖峰,以便 TPS26600不会因为太快而关断。

是否最好在 引脚 OVP 和 RTN 之间或在 OVP 和 GND 之间使用电容器?

如何 使用 Tina 轻松仿真浪涌和突发信号发生器、是否有现成的 ehre 模型?

感谢 您的回答。

INGO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ingo、

    TINA-TI 是一款通用 SPICE 仿真器。 如果您找到浪涌脉冲的 SPICE 模型、则可以使用导入宏向导将其导入到 TINA-TI 中。 可在下面列出的培训系列的视频1.9中找到相关说明。