This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD18542KCS:LTSPICE 的 SPICE 模型

Guru**** 2951260 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD18542KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731778/tina-spice-csd18542kcs-spice-model-for-ltspice

器件型号:CSD18542KCS
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在设计一个可编程直流电子负载电路。 我将 CSD18542KCS 用于灌电流器件。

该电路与 e2e.ti.com/.../509485完全相同

为了仿真电路、我使用的是 LTSPICE。 由于我必须更改灌电流参数、我还必须更改 MOSFET。 因此、我决定使用 CSD18542KCS。

当然、只有 PSpice 模型可用、我无法转换为 LSPICE。

是否有可能以某种方式获得 LTSPICE 模型?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    由于法律问题、我们无法在 LTSPICE 中分发模型(LTSPICE EULA)。  如果您需要、我们可以将此模型转换为 TINA-TI 供您使用。  

    或者、您也可以联系 TI 支持部门、获取可在 LTSPICE 中使用的未加密模型。

    此致、

    Karthik