This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5010A:LTSpice 兼容模型

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731738/tina-spice-lm5010a-ltspice-compatible-model

器件型号:LM5010A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

是否可以保存 LM5010A 的 LTSpice 兼容模型文件? 唯一可用的模型是加密的 PSpice 格式。

此致、
David Speight

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们无法支持 LTSpice 模型、因为它们是 EULA。 产品文件夹中提供了未加密模型。 您可以使用它在 LTSPICE 上进行仿真。

    您还可以尝试使用 TINA-TI 进行仿真、这是一款免费的仿真器、短视频培训系列将帮助您加快开发速度。

    此致、

    Karthik