This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:反激式转换器的 EMI 滤波器设计

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730966/webench-tools-emi-filter-design-for-flyback-converter

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想知道、如何根据 CISPR 或任何其他标准为交流/直流、直流/直流应用设计 EMI 滤波器。

我经历了 AN-2162。  文档介绍了如何仅为降压转换器设计 EMI 滤波器。

我想知道如何为具有交流或直流输入的反激式转换器设计此滤波器。 因为在 WEBENCH 上、EMI 滤波器设计仍然未启用。 我的设计需要 EMI 滤波器通过 RE/CE 测试。

请建议任何有助于设计的工具或文档。

 

此致

Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal,

    我们很快就会回来。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    目前、WEBENCH 不支持反激式转换器的 EMI 滤波器。 请提供您为应用使用的 TI 器件和输入/输出条件的详细信息、以便我们能够更好地为您提供支持。 您还可以参考降压转换 器的 EMI 滤波器设计材料(www.ti.com/.../snva538.pdf)、因为基本原理相同且适用于所有开关稳压器。

    谢谢、此致、
    普拉文 B