This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01486:USS 库文件中的无法解析的符号

Guru**** 2574125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731301/ccs-tida-01486-unresolvable-symbols-in-uss-library-files

器件型号:TIDA-01486

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有以下问题:我目前正在使用 MSP403FRxxx 并使用库、但无法访问源代码。

"xxx.lib"文件已链接、"xxx.h"文件已包含在内。 MSP430链接器和编译器设置已进行相应调整。

编译后、链接时会出现以下错误:

未解析的符号 xxx、首先在 xxxx.lib 中引用

符号位于库的对象中。

编译器符号未正确解析的原因可能是什么?

 

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 Alex、

    我需要您进行快速检查、因为这似乎是常见的 CCS 工程配置问题。

    请右键单击项目名称、然后打开 CCS 项目的"Properties"选项卡。 然后转至 CCS Build->MSP430 Compiler->Include Options 来检查 xxx.h 文件的路径是否在列表中。 如果没有,请只在您的工作区->项目名称-> xxx.h 文件夹名称上添加路径


    然后、您可以再次编译该项目。 如果仍然有问题、请帮助我共享整个项目文件和 CCS 版本、我可以尝试自己的方法。