This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01421:这适用于 PWM 电机驱动器

Guru**** 2574125 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731434/tida-01421-does-this-work-with-pwm-motor-drive

器件型号:TIDA-01421
主题中讨论的其他器件:INA240

通过 PWM 控制电机速度时、这种检测速度的方法是否适用?

谢谢、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    这种方法在使用正确类型的电流感应放大器进行 PWM 速度控制时应该可以正常工作。 由于 INA240具有出色的共模抑制能力、因此本设计选用 INA240。 这最大限度地降低了噪声、并降低了 PWM 开关导致误触发的可能性、从而产生了看起来像是电机电流纹波的情况。