This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9772:最大输出电压和电流能力?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, PMP9772, TPS40210, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730802/pmp9772-maximum-output-voltage-and-current-capapility

器件型号:PMP9772
主题中讨论的其他器件:TPS61088TPS40210TPS43061

尊敬的 TI:

TPS61088可在60度 Celcius 下提供12V、4.7A (56W)输出、输入范围为6V - 8.4V (根据 WEBENCH 设计器)。 但我们的输入范围是2.5V-4.2V、我们希望驱动45W-50W 负载。

那么、PMP9772能否满足我们的要求?

PMP9772可提供多大的最大输出电压和电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    PMP9772主要用于低输入电压应用。 尤其适合输入电压介于0.9V 至2.7V 之间的超级电容器。 功率级转换时使用 TPS61088、因此最大输出功率受 TPS61088峰值开关电流的限制、该电流约为11A。 即当 Vin=2.5V、Vo=12V 时,最大 IO=(11/1.15)*2.5*0.9/12=1.79A。  其中1.15是 峰峰值电感器电流比、0.9是转换效率。

    因此、对于您的应用、请使用 TPS40210或 TPS43061等升压控制器。