你(们)好
关于 TIDA-00443设计、请澄清以下内容
1.是否可以并行连接此 PFC? 输入和输出... 假设3 900 W PFC 获得2.7 kW 功率?
2.在参考设计给出的测试结果中,在测量效率时是否考虑到控制电路(偏置电源)的功耗?
我们使用 SMPS 获得15V 电源、SMPS 的输入连接到 PFC 的相同交流输入。 我们只能实现95%的峰值效率。
这可能是因为 SMPS 消耗的功率?
谢谢
Lenin。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
关于 TIDA-00443设计、请澄清以下内容
1.是否可以并行连接此 PFC? 输入和输出... 假设3 900 W PFC 获得2.7 kW 功率?
2.在参考设计给出的测试结果中,在测量效率时是否考虑到控制电路(偏置电源)的功耗?
我们使用 SMPS 获得15V 电源、SMPS 的输入连接到 PFC 的相同交流输入。 我们只能实现95%的峰值效率。
这可能是因为 SMPS 消耗的功率?
谢谢
Lenin。
您好、Lenin、
请查看下面我的其他评论
PFC 电路有多个环路。 因此、如果三个并联 PFC 之间的反馈增益有任何变化、或者内部阈值有任何变化、则会导致负载共享不相等、一个 PFC 单元 将承担大部分 负载。 很难确保每个 PFC 单元将平均共享负载。 您可能必须开发更高功率的单 PFC
2.我认为即使在15V SMPS 下、效率也达95%。 我怀疑您在其他地方失去了电源。 请指定在什么功率级别获得95%。
谢谢、
制造商
你(们)好、Manu
感谢您的快速响应。 请查找在900W PFC 中进行的功率测量。
| Vrms | IRMS | Vo | IO | 引脚 | 采购订单 | 效率 |
| 230.25 | 1.12 | 357. | 0.69 | 257.88 | 246.33 | 0.95521 |
| 230.12 | 1.71. | 357.5 | 1.04 | 393.505 | 371.8 | 0.94484 |
| 230.2 | 2.3. | 356.8. | 1.41. | 529.46 | 503.088 | 0.95019 |
| 230.2 | 2.17. | 356.8. | 1.33. | 499.534 | 474.544 | 0.9497 |
| 230.2 | 2.77 | 357. | 1.73. | 637.654 | 617.61. | 0.96857 |
| 230.2 | 3.4. | 356.7. | 2.1 | 782.68 | 749.07 | 0.95706. |
| 230.6 | 3.99 | 356.5. | 2.47. | 920.094 | 880.555 | 0.95703. |
谢谢
Lenin。