This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:DM505LRBABFR

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728587/webench-tools-dm505lrbabfr

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

tda3 sch sprr295-1.pdf 是否有 OrCAD 文件?

评估板 原理图是使用 OrCAD 制作的吗? 如果是、我能否获得实际文件、以便不必重新绘制和导入所有器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lavan、

    我们将在此查询中向您回复。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lavan、

    感谢您的耐心等待。
    请找到以下链接、以访问具有嵌入式符号的原理图源。
    www.ti.com/.../sprr326

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你的人很棒! 非常感谢您提供.DSN 文件!
    我还需要布局文件、以便设计/布局电路板。 您能否在.DSN 中为 IC 或 IC 提供封装?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lavan、

    请找到包含 IC 封装的以下链接。
    www.ti.com/.../sprr292

    谢谢、此致、
    阿图尔