This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:获取变压器详细信息时出现问题

Guru**** 2584555 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728653/webench-tools-problem-with-getting-transformer-details

主题中讨论的其他器件:UCC28C42

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在设计具有 UCC28C42的反激式转换器、以满足以下规格。

输入电压(18V 至30V)

输出:24V @ 2A 至3A。

几天前、当我输入上述规格时、我得到了包含变压器详细信息的完整设计。 但现在我无法获得详细信息。 这在 Webench 上经常发生。 有时、它不会提供变压器详细信息。 当我尝试打开以前的设计时、它不 会打开变压器详细信息。

请查看此问题。

我还有一个问题、当 webench 显示具有极高评级的定制组件时、该怎么办?

此致

Vishal Kakade。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    我们将在此查询中向您回复。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    对此问题深表歉意、原因是我们最近更新了"变压器选择"、并通过限制可用于 PRI/Sec 绕组的绞线数量、使设计更加实用。

    这应该是我们现在无法为此运行条件选择磁芯/磁芯的原因。

    我正在检查算法是否可以为您的条件生成变压器/或者我需要在我们的数据库中添加更多的内核/库来支持它。

    关于您的另一个问题、您能告诉我哪些是定制组件、因为 HV 交流/直流和直流/直流设计通常需要高额定组件、由于数据库有限、我们在此设计中获得了一些组件作为"定制"。

    如果有"定制"组件、您可以尝试在分销商网站上查找组件、以查找具有建议的 WEBENCH 限制的器件。 当无法获得该器件时、在这些情况下、我们可以并联一些元件、例如二极管/电阻器/电容器、以满足要求(额定电流、额定功率、额定电压等)  

    因此、它将取决于设计中哪一个器件是"定制"器件、以及它的电气参数要求是什么。

    您能否在 sahilg@ti.com 上帮助与我共享设计、以便我可以查看哪些组件是定制的、并进行检查。

    谢谢
    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    请您仔细阅读上述回复、如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、
    阿图尔