This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:有关高功率密度1.6kW 无桥 ZVS 转换模式 GaN PFC 简介的一些问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730419/tida-00961-a-few-question-about-high-power-density-1-6-kw-bridgeless-zvs-transition-mode-gan-pfc-introduction

器件型号:TIDA-00961

感谢您的回答。

我仍然感到困惑、只是想知道在轻负载下、它的占空比是固定的、并且频率发生了变化吗?  还是两者都要更改?

如果我使用 MCU 进行数字控制、如何确保在满负载或轻负载时实现 ZVS

是否需要计算每个周期中的周期以确定开关频率、从而使电感器电流在下一个周期之前变为负值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    当负载变轻时、在 CRM 操作中、导通时间和关断时间都变为更高的频率。 然而、有一个1.2MHz 的频率钳位、强制电路进入 DCM 运行模式。 当前、软件中未实现突发模式或脉冲跳跃;但这对于超低功耗运行是必需的。

    此设计使用数字控制、可在满载和中等负载电平下实现 ZVS。 在低负载时、尝试满 ZVS 可能不是有效的、因为额外的负电流会增加损耗。 因此实现了 DCM 运行。

    开关频率绝不能直接确定。 导通时间和关断时间计算得出。

    此致、

    Salil