This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00176:内插18000个正弦信号

Guru**** 2584055 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00176, TMS320F28069, TIDA-00175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729915/tida-00176-interpolation-18000-sincos-signals

器件型号:TIDA-00176
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069TIDA-00175

你好

我对 TIDA-00176工具有疑问。

我的应用是比较编码器。

我有一个参考编码器、其精度为3 arcsec、18000正弦/余弦轨道、1Vpp 模拟信号

我们需要将该 SINCOS 跟踪内插到16位 SSI 输出。
我们还需要将该信号与我们在16位 SSI 输出下生成的编码器进行比较。

是否可以将18000个正弦波跟踪内插到16位或更多 SSI 接口?

此外、如果我们可以将两个编码器连接到 TIDA-00176、我们可以像这样使用它。

您是否有任何有关此应用的其他工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sedat:

    请参阅 TIDA-00176设计指南中的图7或公式6、了解作为正弦/余弦编码器线数和用于内插的 ADC 的函数可实现的分辨率。

    在我们的 TIDA-00176 TI 设计中、我们使用了线数为1024的正弦/余弦编码器、等于每转1024个正弦周期。 我们对16位 ADC 应用内插、然后得到27位的角度分辨率。 在这种情况下、信号分辨率为0.01弧秒。 当然、编码器本身不会有这样的精度。

    TIDA-00176一次只允许连接一个正弦/余弦编码器。 如果您有两个编码器并联运行、则需要两个接口、但如果具有2个 eQEP、则可以使用相同的 C2000 MCU、如 TMS320F28069。

    不过,我不确定我是否理解了你的问题。

    您能澄清一下18000的含义吗? 您在寻找什么工具?

    谢谢。

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在寻找具有 SSI 输出的内插工具。 TIDA-00176具有何种接口输出、是否有 SSI 或 SPI 或 BiSS 等输出接口选项?
    我的意思是、对于18000、我的正弦编码器的分辨率为18000。 是否可以内插18000正弦/余弦分辨率? 18000接近14位分辨率如果 TIDA-00176的输出分辨率为30位,我可以接受。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sedat:

    感谢您的澄清。 我知道您正在寻找连接正弦/余弦编码器的设备、在符合 SSI 标准的数据接口中内插角度和输出。

    我们没有实现这一点的完整 TI 设计。

    选项1:
    --------
    如果您计划自己开发硬件和软件、可以以下面列出的 TI 参考设计和 C2000软件库为例开始开发。 它仍然需要在 C2000 MCU 上对 SSI 协议进行编码、但该协议尚不可用:

    1)正弦/余弦编码器接口(模拟):TIDA-00176
    2) 2)适用于正弦/余弦编码器的 C2000 MCU 软件角度插值用户指南:请参阅 :www.ti.com/.../sprui54.pdf
    3) 3) C2000 MCU SSI 接口:请参阅 C2000 e2e 链接: e2e.ti.com/.../539796 编码器
    4) BiSS/SSI 接口(模拟):请参阅 www.ti.com/tool/tida-00175

    正如硬件之外所述、需要在 C2000 MCU 上进行固件开发。 对于有关 C2000 MCU 和相关软件的问题、我建议您访问 C2000 e2e 论坛 :e2e.ti.com/.../171

    选项2:
    --------
    如果您正在寻找适合您可以购买的编码器的成套工具或即用型测试设备、您可以咨询编码器供应商、例如 HEIDENHAIN 或其他编码器供应商。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Martin Staebler