This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:LDO 控制环路的环路稳定性

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730417/tina-spice-tina-ti-loop-stability-of-an-ldo-control-loop

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

再次尝试对 TINA-TI 中的 TPS7A4501 LDO 进行环路稳定性分析。 请继续发送至有关环路稳定性的视频、这是一个一般教程。 查找 TINA-TI 中的实际仿真设置。

无法在原理图中获取 sept 频率源。 已尝试函数发生器、但不会将其插入电路中。

- TINA-TI 中是否有用于测量 LDO 中控制环路的环路稳定性的仿真电路?

如何插入或更改交流电源,使其扫描频率?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    当我检查此部件的型号 :www.ti.com/.../toolssoftware 时,它显示它是“瞬态模型”,这意味着它不能用于交流小信号分析。

    在 TINA-TI 上、要插入交流电源、只需转到"Sources"选项卡->单击"Voltage Generator"->单击原理图。 如果您很可能无法插入、则文件处于只读模式。 因此、请尝试从 Windows 开始菜单中打开全新的 TINA-TI、然后执行这些步骤。 另外、不要忘记通过转至仪表选项卡->电压引脚(或电压表)将测量仪表作为输出之一。 完成所有这些操作后、只需转到"Analysis"->"AC Analysis"->"AC Transfer Characterizic"即可。

    如果某些 TI LDO 器件在标题中具有所谓的"平均值"模型、则您将能够进行交流小信号分析。 在本例中、 执行环路分析的一种可能方法是切断 LDO 放大器输入与电路其余部分之间的环路、然后将交流电压发生器注入放大器、并在用于连接到 LDO 放大器的新节点上获取测量输出 进行切割。

    Herman