This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01469:CCS/TIDA-01469

Guru**** 2574115 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01469, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730516/tida-01469-ccs-tida-01469

器件型号:TIDA-01469
主题中讨论的其他器件: CC1350

您好!

这是来自印度的 Sarath Kumar。 我在这里有两个问题要问。

问题1:

我们正在尝试将  TI 的 TIDA-01469与其他微控制器结合使用。 除了  TI 控制器之外、TI 是否还支持将 TIDA-01469与任何其他微控制器配合使用

问题2:

在哪里可以找到对 CC1350 低于1GHz 到 865-867MHz 的调优支持、因为在印度、免许可证频带的起始频率为865-867MHz? 如果我们可以将 CC1350调节到 865-867MHz、那将会很好、那么我们将使用  TIDA-01469和 CC1350本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    [引述 USER="SarathKumar C]*我们正在尝试将  TI 的 TIDA-01469与其他微控制器结合使用。 TI 是否支持 将 TIDA-01469 与除 TI 控制器之外的任何其他微控制器配合使用?[/QUERP]

    遗憾的是、我们没有适用于任何其他微控制器的代码。  最好是从要使用的微控制器中获取一个示例项目、并将需要的代码部分从 TIDA-01469移植到端口、例如 FFT 例程。  我建议您查看 TI Resource Explorer 中的示例代码(http://dev.ti.com/tirex/#/)。

    [引用 USER="SarathKumar C">我们在哪里可以找到对将 CC1350 低于1GHz 调至 865-867MHz 的支持、因为在印度、免许可证频带的起始频率为865-867MHz? 如果我们可以将 CC1350调节 到 865-867MHz、这将会很好、那么 我们将使用 TIDA-01469CC1350 本身。

    TIDA-01469使用蓝牙、因此它在2.4GHz 频段中运行。  您可以查看 TI Resource Explorer 中的示例代码、以了解在低于1GHz 频段中使用 CC1350的情况。  您需要移植 TIDA-01469中的适用代码部分。

    我希望这对您有所帮助!