This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00268:TIDA-00268

Guru**** 2574125 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730625/tida-00268-tida-00268

器件型号:TIDA-00268

您好 TI、

是否可以获得完整的参考设计(原理图、光绘文件、电路板等) 对于网站上显示的 Thunderbolt 参考板: http://www.ti.com/tool/TIDA-0026 ?

此致

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    遗憾的是、此设计仅提供原理图、BOM 和装配图。 您可以在 TIDA-00268产品页面的"设计文件"部分找到它们。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    如果您阅读了 pdf 底部的消息、您将看到设计未完成、您将需要 Thunderbolt 许可证、但 Sine 2018英特尔使其免专利费。 那么、完整的原理图在哪里。 这不能解决我的问题。

    此致
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    您是正确的、但 Thunderbolt 控制器(和固件)的规格可通过 My Intel 访问。 第一个文档编号下列出了相同的设计。 有一种用于存储应用的替代设计。

    547799 -具有 Milo 的 Thunderbolt Falcon Ridge 2C 总线供电 PCIe -参考设计

    557282 -带 Milo 的 Thunderbolt Falcon Ridge 2C 总线供电型 NGFF -参考设计

    但是、您应该强烈考虑在新设计中使用基于 Type-C 的 Thunderbolt 3、因为 Type-C 可实现更多功能、例如提供100W 功率。 查看以下链接、了解 TI 和英特尔的概述。

    www.ti.com/.../overview.html

    www.intel.com/.../thunderbolt-technology-developer.html

    此致、
    Jacob