This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:WEBENCH 设计报告不正确

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730226/webench-tools-webench-design-report-incorrect

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我注意到设计报告函数未输出正确的原理图或 BOM。

实际设计:

自报告:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Dean:

    请您使用"设计"选项共享设计。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个公共链接。 我应该提到的是、我使用的是 WEBENCH 测试版。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    您共享的设计原理图与报告中的原理图相匹配。  

    设计原理图。

     

    2.报告中的原理图。

    上面共享的原理图似乎是不同设计的。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢 、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我使用新旧界面进行了详细介绍。 我想我可能已经比较过类似版本的原理图。 新的 Beta 接口没有用于设计注释的部分、这对于区分设计很有用。