This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9332:具有 LM3481的 PMP9332

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730156/pmp9332-pmp9332-with-lm3481

器件型号:PMP9332
主题中讨论的其他器件: LM3478

你(们)好

如何设计 PMP9332的 Cin、Cout、Lin 和 Lout? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您考虑使用 PMP9332。 请参阅 LM3478数据表、第8.2.2节详细介绍了 SEPIC 设计指南。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi