This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:Vth 和 ZVS 问题

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729827/tida-00961-vth-and-zvs-problem

器件型号:TIDA-00961

GaN 的阈值电压是多少
2.当输入电压大于1/2 Vo 时,ZVS 可以吗?

3.此设计不需要气流?

晶體的門檻電壓是多少 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5820713您好。 感谢您关注德州仪器。 我们已收到您的问题、并联系了印度 TIDA-00961的设计负责人、以便他可以向您提供回复。 由于 TI/Delta Tech Roadshow、我们收到了很多有关此设计的问题、我们将尽快回答适用的 E2E 问题。 请允许我们在几个工作日内提供完整的回复。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    就使用而言、LMG3410 GaN 模块的阈值电压不是问题。 由于驱动器位于器件内部、因此可为 GaN HEMT 提供正确的驱动电压、以确保安全可靠地进行开关。 使用的 GaN 器件是耗尽型器件;阈值将在-14V (来自负电源发生器)和0V 的栅极开关电平之间的中间位置。

    是的,电路可以使 ZVS 高于>1/2Vo。 软件中使用的 ZVS 检测和优化算法可确保这一点。

    此设计需要800W 以上的气流才能实现可靠运行。

    此致、

    Salil