This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54061-Q1:EN 引脚可保持悬空-如何在原理图中实现这一点?

Guru**** 2905370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730209/webench-tools-tps54061-q1-en-pin-can-be-left-floating---how-to-achieve-this-in-schematic

器件型号:TPS54061-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在使用上述器件评估设计。 数据表中指出、EN 引脚可以保持悬空、但我似乎无法删除"Ruvlot"和"Ruvlo" 电阻器。

这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    目前此选项不可用。但是您可以使用仿真导出选项将设计导出到 TINA 或 PSPICE 工具中。请根据要求更改原理图并运行仿真。

    Thansk 和此致、
    普拉文 B