This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:适用于 TIDA-00961 EMC?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729666/tida-00961-for-tida-00961-emc

器件型号:TIDA-00961

高~我在2018年9月19日加入 TI 和 Delta 技术巡回展

有一个主题(基于 GaN 的高效率1.6kW 高密度1MHz CrM 图腾柱 PFC 转换器参考设计)

我想知道对于此 GaN 应用,是否有任何 EMC 测试数据可供参考?

我 还想加入另一个 GaN 简介, 在使用 GaN 提高功效时,EMC 获得了最差的结果。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尚未将 EMI 测试添加到设计指南中。 此更新将很快完成。

    使用 GaN 时 EMI 性能较差的原因可能是 dv/dt 较高。 我们在器件中提供了 dv/dt 控制-这有助于控制共模 EMI。 此外、该设计是软开关设计、与 CCM 设计相比、共模 EMI 将更低。 差分模式 EMI 可能会稍高一点、但滤除起来更容易。

    此致、

    Salil