This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:有关高功率密度1.6kW 无桥 ZVS 转换模式 GaN PFC 简介的一些问题

Guru**** 2586085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729801/tida-00961-a-few-question-about-high-power-density-1-6-kw-bridgeless-zvs-transition-mode-gan-pfc-introduction

器件型号:TIDA-00961

今天、我参加 了 Delta 技术巡展会议。  

该发言者提到、CrM 图腾柱 PFC 是频率 变量和占空比变量。

我想知道它何时在轻负载下受控。 它的 PWM 频率将高于或低于满负载?

2.图腾柱 PFC 的 CRM 与其他 PFC 拓扑的 PFM 有何不同?  

3.您是否提供了有关 CRM 图腾柱 PFC 或有关 CRM 控制方法的更多详细资源或培训指南  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    让我让 TIDA 的设计师来回答您的问题、请给他一两天时间来回答。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    轻负载时、频率将高于满负载时的频率。
    CrM 是一种 PFM 类型、但有所不同、因为始终允许电感器中的电流在开始新周期之前变为零。 因此、工作频率将取决于线路/负载条件。
    请访问 www.ti.com/.../TIDA-00961了解更多详细信息

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你