This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5118:如何优化仿真时间?

Guru**** 2587135 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725794/tina-spice-lm5118-how-to-optimize-simulation-time

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

我正在仿真 LM5118并测试其在负载瞬态下的行为、发现运行~500ms 瞬态仿真大约需要~5小时。

TINA 仿真是 LM5118 TINA 模型下的 Load_Trans。

我是否可以知道可以更改分析中的选项以大幅缩短实际 PC 仿真时间?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    500ms 对于仿真开关电源来说是一段很长的时间。 任何参数调整都不会使其同时快速而准确。 请问您正在尝试做什么? 是否可以缩短仿真时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    我们已经有一段时间没有收到您的回复。 我希望您的问题得到解决。 我将关闭此帖子、但如果您有任何其他问题、请随时回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    无法缩短模拟时间、因为这是客户要求的、是 LT 部件和 TI 部件与各个工具的直接比较。 也许我们的工具可以得到增强、以缩短仿真时间。

    谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    遗憾的是、这些模型可移植到其他仿真器、因此无法使用任何特定于仿真器的结构来加快仿真速度。 这是我们可以为保持精度提供的最佳速度。