This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS74901:LDO 噪声仿真

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS74901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/727264/tina-spice-tps74901-ldo-noise-simulation

器件型号:TPS74901
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

如何进行 TPS74901的 LDO 噪声仿真? 在网站上、仅提供瞬态模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    您是指"瞬态噪声"仿真还是"小信号交流噪声分析"?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    我是指小信号交流噪声分析。 在瞬态模型中、LDO 内的噪声分量可能未建模。 是否可以使用网站上提供的瞬态模型来仿真瞬态噪声?

    谢谢、

    Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    遗憾的是、我们的 LDO 模型中没有对噪声建模。 您可以查看模型标题以查看建模了哪些特征以及哪些特征未建模。

    * B.特征尚未建模

    * 1. 接地引脚在内部连接至0V、因此该模型不能用于反相拓扑。
    * 2. 未对静态电流、关断电流、输出噪声电压和温度影响建模。