This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:定制应用程序设计

Guru**** 2920530 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728943/lp5569-custom-application-desing

器件型号:LP5569

大家好、我使用 LP5569来驱动3种不同类型的 RGB LED、它们具有共阳极。 我不想使用电荷泵。 我设计了该电路、并在下面进行了共享。 请指导我、这是正确还是错误的设计。 我的输入电压将是3.3V。 我只想将 LED 驱动器用作灌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qasim、

    绕过电荷泵是可以的、总体原理图是可以的。

    并且不要忘记 SCL/SDA 的上拉电阻。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、

    Kenneth