This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA TI 仿真

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/726587/tina-spice-tina-ti-simulation

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的仿真我使用2个值执行了电容器扫描。

我可以看到预期的结果、但现在我想对这两个波形执行数学运算(瞬时减去它们- 997.67ns -请参阅

附加文件)。 为此、我按下后处理器按钮、创建数学函数并插入它们、以将它们描述为波形。 我得到错误答案的问题…

我能否对扫描参数波形执行拟合? 如何在可用曲线部分显示与电容器扫描相关的曲线? (后处理)

当我使用两个电流发生器时、差分显示出良好的结果。 是否有任何方法可以锁定这两个光标、使 the2e.ti.com/.../Simulation.pdfey相对于一个光标在常量值中移动?

谢谢、

Idan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Idan、您好!

    供参考、我们将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Idan、您好!

    您能否连接测试台? 此外、您还可以将您说会产生错误结果的函数放在连接的测试台上、以便我可以验证发生了什么情况。

    从随附的 pdf 中、除 Vdiff [1]和 Vdiff [2]之外、我在后处理器 GUI 上看不到任何其他函数、因此我可以真正判断那里发生了什么。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的是我的仿真、运行"Analysis"->"AC Analysis"->"AC Transfer Characteristics"->"Group Delay"、选择"Legend"、并尝试从"VDIFF[2]10.1nF"(以绿线标记)中减去"VDIFF[1]9.9nF"(以红线标记)。

    谢谢、

    Idan

    e2e.ti.com/.../Analogue-filter-_2B00_-sweep.TSC

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Idan、您好!

    我认为没有办法将光标锁定在一起。

    此外、您还可以更正使用后处理的结果是错误的"说错"。 我认为结果不是我们所期望的、因为实际公式是 Vdiff1[s]- Vdiff2[s]、它可能执行复杂的数字计算、而不是在两个群延迟之间进行简单减法。

    但是、我找到了一种方法来实现这一点。 您只需将曲线导出到表格中、然后在 Excel 电子表格中对其进行后期处理。 这非常简单。 导出时、它将导出实际交流幅度和交流相位(以 rad 为单位)。 因此、基本而言、您可以将其复制到 Excel 中并使用的群延迟等式

    群延迟=  - Deriv (相位为 Rad)/(2*PI)

    随附的是我为您的案例处理的 Excel 工作表。

    e2e.ti.com/.../Book1.xlsx

    Herman