This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00066:TIDA-00066

Guru**** 2833375 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00066, LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/727943/tida-00066-tida-00066

器件型号:TIDA-00066
主题中讨论的其他器件: LMH6629

尊敬的 TI 员工:

我们需要 TIDA-00066中建议的评估板、用于大学的研究应用和测试。 我们目前无法实现 PCB、而组装的电路板将非常有用。

有什么方法可以获得它吗?

非常感谢

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riccardo、

    我们不销售组装的电路板、但还有其他选项可供选择。 您的目标增益和带宽是多少?您的负载要求是什么?

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 要求是:

    BW:0-500kHz 或更高;

    超低噪声和低失真;

    高增益:100或120dB。

    我们正在处理几微伏的信号、因此高增益和低失真都是必需的。 LMH6629在输入级似乎与 LNA 一样出色、但如果您是组装更好的解决方案、我很乐意对其进行测试!

    谢谢你

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BR、

    您可以在此处 www.ti.com/.../lmh730316购买高速 sot-23评估板 、并在其中填充为此高增益配置的 LMH6629。 这是否可以解决您的问题?

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以!

    即使仅对于一个运算放大器、该电路板也可能对我们有用。

    谢谢你。