请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC5350、 ISO5451大家好。 我正在开发3kW 光伏逆变器电路。 我只想知道我是否可以使用单极电源(例如仅+15V)驱动单个 IGBT。 流经我的电路的电流介于15-17A 之间、工作频率为20kHz。
一般情况下、添加负电源(-5V 至-8V)以促进 IGBT 快速关断。 我想知道、跳过这个额外的电压要求并将其替换为用于 IGBT 关断的额外电阻(小值)布置等无源方法是否安全。
如果有任何其他方法可以在不增加电压电源的情况下实现 IGBT 安全关断、请告诉我。
此致、并提前表示感谢。