This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD19533Q5A:VDS 与 ID

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/727292/tina-spice-csd19533q5a-vds-vs-id

器件型号:CSD19533Q5A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

请提供最新的 VDS 与 ID 曲线、因为我认为数据表中给出的曲线是错误的、它也与从 TINA SPICE 获得的 SPICE 模型结果不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、耐受、

    1.您是否会通过将数据表与您的实验室测量结果进行比较来得出数据表不准确的结论?

    2.根据您的观察结果、SPICE 模型是否与数据表不匹配、或者 SPICE 模型是否可能与您的实验室测量结果不匹配?

    如果您可以附加测量结果的任何图形/图片、或者实验室结果、数据表和 SPICE 模型之间的比较、这些将有助于我们缩小范围。

    谢谢、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    感谢您的回答。

    我没有任何实验室测量、因为我处于设计阶段、在进行仿真时、我能够看到数据表曲线和 Spice 模型之间的差异。

    表单数据表。

    从 SPICE 模型:



    我只想知道我应该跟随哪个曲线、因为这两条曲线的 Idsat 之间存在很大差异。

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苛刻、

    数据表曲线是正确的、我和一些技术人员交谈、他们说模型很乐观、精度在0.5V 左右以上。 请使用数据表曲线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris。