This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA-TI 中的特殊函数

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728816/tina-spice-special-functions-in-tina-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

美好的一天!

execuse me、How can I download the link, example file?(如何下载链接、示例文件?)

https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-01-18/TINA_5F00_EXAMPLES.zip

我单击了它,但浏览器显示“您无权查看此目录或页面。”

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥雷福沃阿特

    我遇到相同的问题。 我们将对此进行研究。 如果您现在需要任何特定的信息、请告诉我。

    感谢您在论坛中使用搜索功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥雷福沃阿特

    请立即查看链接(在常见问题解答主要帖子中)。 我认为这应该起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nikhil:

    谢谢你。