This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5141-Q1:LM5141-Q1 Spice 模型

Guru**** 2574135 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/726725/tina-spice-lm5141-q1-lm5141-q1-spice-model

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的支持团队

我尝试  使用 SPICE 模型来仿真直流/直流转换器。

但  LM5141-Q1的 SPICE 模型已加密、我发现一些模型 提供了未封装的 SPICE 模型。

如果可能、您能否为 LM5141-Q1提供未加密模型?

此致

桑戈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sangho
    请联系下面的 TI 客户服务支持以申请该型号:
    www.ti.com/.../calltisupport.tsp
    此致
    Ranjani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TI 客户服务支持中找不到任何未加密模型。
    仅支持加密模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑戈

    请单击先前共享的链接、并通过单击电子邮件请求链接申请模型。

    此致

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sangho

    您是否获得了下载模型所需的支持? 如果您有模型、我们可以关闭此帖子。

    谢谢

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ranjani

    是的、我有我需要的文件。 您可以关闭。

    谢谢

    桑戈