This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01387:电感器选择

Guru**** 2574125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729104/tida-01387-inductor-selection

器件型号:TIDA-01387

你好

器件型号的电感器  本参考设计中使用的 XFL4015-471MEC

我的分销商不提供、而且成本非常高。 请听你说

帮助我从此处列出的电感器之一中选择一个替代器件:

in.element14.com/.../results

Rgds

Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我需要在电感器中查找哪些最关键的参数。 是的
    DCR 非常重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    电感器的关键参数是饱和电流、温度电流和 DCR。 额定电流应高于4A、DCR 应低于50mOHM。

    DFE201612E-R47M=P2和 SRN2512-R47M 应该正常。